This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8803EVM:D3持续闪烁

Guru**** 2478945 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8803EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217202/drv8803evm-d3-keeps-blinking

器件型号:DRV8803EVM

您好、专家!

请针对此查询寻求您的帮助:

我的客户 一直在使用 DRV8803EVM 为其 QSH-6018-45-28-110电机供电、但 D3 LED 保持闪烁。

有什么想法吗?

谢谢你。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    闪烁的 D3 (状态) LED 指示 MCU 处于运行状态。 如果该位不闪烁、则表示 MCU 未激活且无法正常工作。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的支持。 CX 回应:

    因此、如果我正确理解这意味着评估板可以正常工作、但在将电机插入24V 和0.8A 电源时、尝试使用 DRV8803EVM 软件时没有任何反应。

    我按照 GUI 中的要求填充了 JP4和 JP6、但当我增加占空比时、没有任何反应、速度和加速度也是如此。

    D2亮起、D3闪烁。 电机应以正确的方式插入、因为我使用它的数据表。

    借助所有这些信息、我的 OUT1-4仍为0。(nENBL 为低电平、IN1-4为3)

    正如前面所说、我使用的是 QSH-6018-45-28-110电机、我无法理解为什么我现在无法控制此电机。

    ***

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    您能不能要求客户将 EVM 的图片与相应位置的跳线共享。

    另外、EVM 似乎工作正常。 我认为某些硬件配置可能不正确、或者 EVM 连接到 PC 时出现问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    谢谢你。

    我们刚刚添加了图片作为附件、状态 LED 指示灯闪烁。

    我们正在 使用发送的 EVM、但仍通过读取 GUI 来了解是否还需要其他东西。  连接应该不会有问题、因为我们可以在万用表上看到 nENBL 引脚从 HI 变为 LO。

    客户 在使用该软件时需要执行以下步骤:配置器件>>启用电机>>增大占空比/速度/加速。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    谢谢你。 这个图像非常有用。 看起来 EVM 工作正常。 我现在要重点介绍驱动器。 在某种程度上、如果驾驶员受到损坏或异常指导、这将解释电机不旋转的原因。 是否可以提供 IC 的引脚电压?  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Pablo。

     客户当前没有在上面安装 EVM  、因为它不工作。 但是,当他们记得检查引脚和周围:

    - VM = 24V
    - IN1-4 = 3V
    - out1-4 = 0伏
    - nENBL = 0伏
    - nFault = 2V
    -重置= 0伏

    软转换器上的占空比为100%。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    对于 意外关闭该主题、我们深表歉意。 我不打算这样做。

    nFAULT 引脚不是3.3V、这表明某种自动重试故障导致输出被禁用。 它们能否提供 nFAULT 引脚的波形? 我可以根据这些信息推断故障类型。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    道歉、但客户仍需要更多时间来获得结果。

    我们希望不迟于下周收到它们的意见。 我们将在此处向您提供最新信息。

    谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pablo:

    感谢你等待。

    客户刚刚分享了请求的结果:

    这足够了吗? 谢谢你。

    此致、
    阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Archie、

    从该波形中很难看出任何情况。 nFAULT 似乎没有变为低电平。 此外、此处测量的值与客户在之前的响应中测得的电压不匹配。

    我是否可以建议订购新的 EVM、并尝试查看它是否起作用。 我认为这将是最简单的解决方案。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特