This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353R:MODE/GAIN/IDRIVE/VDS 引脚上拉电压

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224353/drv8353r-mode-gain-idrive-vds-pin-pull-up-voltage

器件型号:DRV8353R
主题中讨论的其他器件:DRV8353

大家好、

根据 DRV8353的数据表、MODE/GAIN/IDRIVE/VDS 引脚定义是连接至 DVDD (5V)的上拉电压、

但用户指南建议连接到3.3V。 哪种连接是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    这是一个很好的发现! DRV8353用户指南不正确:根据所需的设置、它应该上拉至 DVDD 或下拉至 GND。 请注意、对于 IDRIVE 引脚、由于 FET 的 Qgd 较低、因此对于 EVM 使用较低的 IDRIVE 设置非常重要。 使用更高的 IDRIVE 可能会由于栅极和 SHx 上的振铃而损坏驱动器。

    此致、

    Anthony Lodi