This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RH:带 Launchpad 的1x PWM 模式硬件配置 BOOSTXL-DRV8323RH

Guru**** 2479815 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8323RH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224086/boostxl-drv8323rh-boostxl-drv8323rh-in-1x-pwm-mode-hw-config-with-launchpad

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RH

大家好、我想使用 BOOSTXL-DRV8323RH 让 MSP430 Launchpad 在1xPWM 模式下旋转 BLDC 电机。 为了使其正常运行、需要解决的所有硬件更改是什么。 我已经根据 EVM 用户指南填充了 R36、R37和 R38。 GUI 显示对于1xPWM 模式也要将 Mode 引脚连接到2.06V。 该内容未包含在指南中、是否应该这样做、是否还需要进行其他配置才能使其在此模式下工作?

期待收到回复、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您在电机驱动器论坛发帖!

    硬件型号具有4个寄存器可配置输入 (GAIN、IDRIVE、MODE 和 VDS)、如需更多信息、请参阅数据表的第8.3.1.2.2节"硬件接口"。  

     第8.3.3节中的如下所示引脚图是可以 使用外部电阻器设置的各种配置:

    此致!

    ~Alicia