This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:8889和8889A

Guru**** 2480465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1224131/drv8889-q1-8889-and-8889a

器件型号:DRV8889-Q1

您好、专家:  

从数据表中、我了解到8889和8889A 之间的主要区别: DRV8889A-Q1具有用于开路负载检测时间和慢速衰减至驱动消隐时间的额外设置 、DRV8889-Q1上电后默认启用 H 桥、DRV8889A-Q1禁用 H 桥。  

但我不明白开路负载检测时间和慢速衰减至驱动消隐时间的主要用例是什么? 如果选择8889A、会给客户带来哪些好处? 我不清楚如何建议客户选择8889或8889A。  

从消隐时间的描述来看、它是否像是死区时间? 这意味着8889A 可以 手动设置死区时间?  

此外、开路负载检测时间的用例是什么?  

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan:

    如果这是新设计、推荐 DRV8889A-Q1、因为它可为设计提供更大的灵活性。   

    对于消隐时间、 可以根据压摆率调整此值。  在压摆率较慢的情况下、输出达到最终值需要更多的时间。  因此、您需要在输出完全转换之前使电流调节处于空白状态(不允许这样做)。  

    较短的开路负载检测时间可让您检测到瞬时的开路负载。  这可能是系统中能够快速建立和断开连接的导线。  检测时间为200ms 时、这可能太长、无法检测到此类情况。

    此致、

    Ryan