请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8889-Q1 您好、专家:
从数据表中、我了解到8889和8889A 之间的主要区别: DRV8889A-Q1具有用于开路负载检测时间和慢速衰减至驱动消隐时间的额外设置 、DRV8889-Q1上电后默认启用 H 桥、DRV8889A-Q1禁用 H 桥。
但我不明白开路负载检测时间和慢速衰减至驱动消隐时间的主要用例是什么? 如果选择8889A、会给客户带来哪些好处? 我不清楚如何建议客户选择8889或8889A。

从消隐时间的描述来看、它是否像是死区时间? 这意味着8889A 可以 手动设置死区时间?
此外、开路负载检测时间的用例是什么?
谢谢!
Ethan Wen