This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] DRV8316:VREF/ILIM 引脚如何工作?

Guru**** 2480235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223488/faq-drv8316-how-does-the-vref-ilim-pin-work

器件型号:DRV8316

如何将器件置于限流模式或电流检测放大模式?

             器件所处的 VREF/ILIM 引脚和 PWM 模式确定器件是处于限流模式还是电流检测放大模式。 如果器件处于 PWM 模式2或4、并且为 VREF/ILIM 引脚提供 AVDD/2和 AVDD/2 - 0.4V 之间的外部电压、则器件将在限流模式下运行。 如果器件处于 PWM 模式1或3、并且为 VREF/ILIM 引脚提供的外部电压范围为2.8和 AVDD V、则器件将以电流检测放大模式工作。 请参阅下表、了解该信息的简要参考。

 

限流模式

电流检测放大模式

VREF/ILIM 引脚电压

AVDD/2 < VREF/ILIM < AVDD/2 - 0.4V

2.8 < VREF/ILIM <AVDD V

PWM 模式

PWM 模式2或4

PWM 模式1或3

 

如何为 VREF\ILIM 引脚提供电压?

提供给 VREF/ILIM 引脚的外部电压可以来自器件的 AVDD 引脚输出或外部电压发生器输出引脚。 VREF/ILIM 引脚的输入电压不应超过 AVDD 的电压值、该值通常为3.3V -无论器件是打开还是关闭、都是如此。  

 

我是否可以在器件运行期间切换 VREF/ILIM 引脚的模式?

             这是可以实现的、但当器件的输入/输出主动切换时不应执行此操作。 例如、如果用户想要重新配置系统的 PWM 模式设置、则必须首先将 INHx 和 INLx 设置为低电平、这样就不会切换输出。 然后、用户可以更新输入到 MODE 和  VREF/ILIM 引脚的电压、以更新 PWM MODE 和 VREF/ILIM 设置、然后恢复器件开关操作。