如何将器件置于限流模式或电流检测放大模式?
器件所处的 VREF/ILIM 引脚和 PWM 模式确定器件是处于限流模式还是电流检测放大模式。 如果器件处于 PWM 模式2或4、并且为 VREF/ILIM 引脚提供 AVDD/2和 AVDD/2 - 0.4V 之间的外部电压、则器件将在限流模式下运行。 如果器件处于 PWM 模式1或3、并且为 VREF/ILIM 引脚提供的外部电压范围为2.8和 AVDD V、则器件将以电流检测放大模式工作。 请参阅下表、了解该信息的简要参考。
|
|
限流模式 |
电流检测放大模式 |
|
VREF/ILIM 引脚电压 |
AVDD/2 < VREF/ILIM < AVDD/2 - 0.4V |
2.8 < VREF/ILIM <AVDD V |
|
PWM 模式 |
PWM 模式2或4 |
PWM 模式1或3 |
如何为 VREF\ILIM 引脚提供电压?
提供给 VREF/ILIM 引脚的外部电压可以来自器件的 AVDD 引脚输出或外部电压发生器输出引脚。 VREF/ILIM 引脚的输入电压不应超过 AVDD 的电压值、该值通常为3.3V -无论器件是打开还是关闭、都是如此。
我是否可以在器件运行期间切换 VREF/ILIM 引脚的模式?
这是可以实现的、但当器件的输入/输出主动切换时不应执行此操作。 例如、如果用户想要重新配置系统的 PWM 模式设置、则必须首先将 INHx 和 INLx 设置为低电平、这样就不会切换输出。 然后、用户可以更新输入到 MODE 和 VREF/ILIM 引脚的电压、以更新 PWM MODE 和 VREF/ILIM 设置、然后恢复器件开关操作。