This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434:睡眠模式问题

Guru**** 2480825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219634/drv8434-problem-with-sleep-mode

器件型号:DRV8434

您好!

DRV8434PRGER 存在一个奇怪的问题。 我们将其用于通过 PWM 驱动两个直流电机、偶尔使用 NSLEEP 引脚禁用 IC、以达到省电的目的。
如果我们将 NSLEEP 拉至低电平、但保持 PWM 信号、并且一段时间后将其唤醒、则输出 BOUT 上的内部全桥将不会工作。
但是、如果我们在输入端禁用 PWM、然后只唤醒 IC、内部全桥将正常工作。


此问题仅发生在输出 BOUT 上、仅在某些器件上、我在测试的20个器件的3个器件上看到了此问题。

这是否是一个已知问题、是否有任何 方法可以在硬件级别处理此问题而不干扰控制软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pavel、

    感谢您的提问。

    我们建议不要在 SLEEP 模式下发送信号、也不要在退出 SLEEP 模式后、发送信号之前等待两个周期。 否则、很难预测器件行为。

    此致!

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此限制条件是否写在数据表或任何设计指南中? 以及是否有任何其他与器件运行相关的限制?

    不发送信号的含义是什么?是否所有信号在器件输入端都为高阻态? 这不是很实际。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Pavel、

    以下是 DS 中解释上述内容的部分。

    只有在 nSLEEP 置位后唤醒、STEP 输入才会置位。

    希望这能提供一些澄清。

    此致!
    Akshay