请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV-ACC16-EVM 您好、有人可以帮助我找到 DRV-ACC16-EVM 的最大采样率吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、有人可以帮助我找到 DRV-ACC16-EVM 的最大采样率吗?
大家好、Justin、
加速计本身是 Analog Devices 提供的一款器件。 https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADXL326-3121922.pdf
数据表(和我们的 EVM 用户指南)指出带宽高达1600Hz、这意味着采样频率至少为3200Hz。 但为了更好地进行确认、您需要查看 Analog Devices 支持部门。
此致、
Jeff McPherson