This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV-ACC16-EVM:最大采样率

Guru**** 2480805 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV-ACC16-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1223108/drv-acc16-evm-max-sampling-rate

器件型号:DRV-ACC16-EVM

您好、有人可以帮助我找到 DRV-ACC16-EVM 的最大采样率吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    加速计本身是 Analog Devices 提供的一款器件。  https://www.mouser.com/datasheet/2/609/ADXL326-3121922.pdf

    数据表(和我们的 EVM 用户指南)指出带宽高达1600Hz、这意味着采样频率至少为3200Hz。 但为了更好地进行确认、您需要查看 Analog Devices 支持部门。

    此致、
    Jeff McPherson