大家好、
我们有一个风扇设计项目。 基于 TI 的 MCF8316EVM 电路板设计、我们设计了自己的 MCF8316AEVM 电路板、第一个设计版本具有 GUI 连接。
I 设置 I2C 速度= 50%。 我想在 MCF8316AEVM GUI 1.1.8的寄存器映射中查看 I2C 速度命令百分比(位值)、但不知道在哪里可以找到它。

您能帮我检查 GUI 中的地址、其中是 I2C 速度命令百分比吗?
此致、
Vuong N.T.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有一个风扇设计项目。 基于 TI 的 MCF8316EVM 电路板设计、我们设计了自己的 MCF8316AEVM 电路板、第一个设计版本具有 GUI 连接。
I 设置 I2C 速度= 50%。 我想在 MCF8316AEVM GUI 1.1.8的寄存器映射中查看 I2C 速度命令百分比(位值)、但不知道在哪里可以找到它。

您能帮我检查 GUI 中的地址、其中是 I2C 速度命令百分比吗?
此致、
Vuong N.T.
您好、Eric、
非常感谢! 我看到了。 此外、我还发现了2个不同的寄存器、其中包含速度环路控制器增益和电流环路控制器增益。
一个在 Algorithm_configuration 中的 CLOSE_LOOP3、CLOSE_LOOP4寄存器中。 另一个在 Algorithm_control 中的 SPEED_PI、CURRENT_PI 中。



您能解释一下它们有何不同吗?
此致、
Vuong N.T.
您好、Vuong、
我已经和我们的固件工程师确认了、下面是答案:
关于 电流环路 KP/KI:
关于速度环路 Kp/Ki:
此致、
埃里克·C·