This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:I2C 速度命令百分比

Guru**** 2480985 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1212580/mcf8316aevm-i2c-speed-command-percentage

器件型号:MCF8316AEVM

大家好、

我们有一个风扇设计项目。 基于 TI 的 MCF8316EVM 电路板设计、我们设计了自己的 MCF8316AEVM 电路板、第一个设计版本具有 GUI 连接。

I 设置 I2C 速度= 50%。 我想在 MCF8316AEVM GUI 1.1.8的寄存器映射中查看 I2C 速度命令百分比(位值)、但不知道在哪里可以找到它。

您能帮我检查 GUI 中的地址、其中是 I2C 速度命令百分比吗?

此致、

Vuong N.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vuong、

    通过导航到寄存器映射页面-> algo_CTRL1 -> digital_speed_CTRL、可找到 I2C 速度命令百分比的相应寄存器值:

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    非常感谢! 我看到了。 此外、我还发现了2个不同的寄存器、其中包含速度环路控制器增益和电流环路控制器增益。

    一个在 Algorithm_configuration 中的 CLOSE_LOOP3、CLOSE_LOOP4寄存器中。 另一个在 Algorithm_control 中的 SPEED_PI、CURRENT_PI 中。

    您能解释一下它们有何不同吗?

    此致、

    Vuong N.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vuong、

    请允许我再次咨询我们的固件团队、下周同一时间再见。

    此致、
    埃里克·C·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vuong、

    我已经和我们的固件工程师确认了、下面是答案:

    关于 电流环路 KP/KI:

    • 这些是用户可配置的电流环路 KP 和 KI
      • Closed_LOOP3.CURR_LOOP_KP
      • Closed_LOOP3.CURR_LOOP_KI
    • 当上述 CURR_LOOP_KP 和 CURR_LOOP_KP 设置为0时、则该算法将执行 自动确定 运行期间用于电流环路 Kp 和 ki 的最佳值、这些值将显示在中:
      • CURRENT_PI.CURRENT_LOOP_KP
      • CURRENT_PI.CURRENT_LOOP_KI

    关于速度环路 Kp/Ki:

    • 这些是用户可配置的速度环路 KP 和 KI
      • CLOSED_LOOP3.SPD_LOOP_KP、CLOSED_LOOP4.SPD_LOOP_KP
      • Closed_LOOP4.spd_loop_ki
    • 当上述 SPD_LOOP_KP 和 SPD_LOOP_KI 设置为0时、算法将执行此操作 运行 MPET、  如果提供了非零速度命令、以确定良好的速度环路 Kp 和 ki 值、以及 MPET 结果 将存储在中
      • SPEED_PI.SPEED_LOOP_KP
      • SPEED_PI.SPEED_LOOP_KI

    此致、
    埃里克·C·