Other Parts Discussed in Thread: DRV8220, DRV8220EVM
在什么情况下 DRV8220 DSG 爆炸?
控制600mA 有刷直流电机的原型 PCB 使用 DRV8220 DSG 以100%占空比在 PWM 模式下驱动电机、并设法在我认为正常运行的情况下将驱动器放大! 当我听到一个小爆裂声后,司机的情况有一个洞,以前没有的地方,没有太多的关注情况。 简单来说、驱动器不再产生输出。 电机沿同一方向持续运动了数十秒。 电源电压为12V。 半分钟后,董事会没有感觉到热(没想到马上触摸它)。 电路板通常会变热、但不会变热。
在原理图中、我们还加入了原型中没有的 ESD 保护
如果您能为我们的硬件的下一个修订版本提供一些建议、那也很好?
请在此处查看事件发生后的原理图和物理打印件。