请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8412 主题中讨论的其他器件:DRV8432
我们目前正在使用 DRV8432来驱动 TEC。 热电冷却器。 应用手册建议使用低通滤波器、我想知道数据表第22页给出的参考原理图是否正确。 在初始开发过程中、我们观察到在使用参考原理图47uF 中提到的电容器时、并未进行控制。 我们移除了电容器、至少进行了 TEC 控制、但 TEC 性能的效率似乎非常低。 您能建议一下使用该部件控制 TEC 的最佳配置吗?