This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:使用 DRV8432控制 TEC

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222186/drv8412-use-of-drv8432-to-control-tec

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8432

我们目前正在使用 DRV8432来驱动 TEC。 热电冷却器。 应用手册建议使用低通滤波器、我想知道数据表第22页给出的参考原理图是否正确。 在初始开发过程中、我们观察到在使用参考原理图47uF 中提到的电容器时、并未进行控制。 我们移除了电容器、至少进行了 TEC 控制、但 TEC 性能的效率似乎非常低。 您能建议一下使用该部件控制 TEC 的最佳配置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常选择该滤波器作为 TEC 元件示例、它需要某种类型的低通滤波器。  为了匹配您的特定 TEC 元件、可以遵循以下数据表中的一些示例计算。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv592.pdf

    此致、

    Ryan