请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8662EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8662、、 MSP-FET430UIF
您好!
你好。
如何购买 MSP-JTAG2SBW JTAG 转 Spy-Bi-Wire 适配器、或者应将哪种类型的电缆用于 DRV8662上的 SBW 接口?
DRV8662上的 SBW 接口不能与 Dupont 导线插入、我是否可以询问应该使用哪种类型的导线?
我想知道应该为 DRV8662EVM 上的 SBW 接口使用哪种类型的导线。
规格说明中、用于将 JTAG 接口连接到 DRV8662EVM Spy-Bi-Wire 的连接器不再包含在 EVM 封装中。
请告知。 非常感谢。
此致、
雷·文森特