This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8662EVM:Spy Bi-Wire

Guru**** 2480775 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8662, DRV8662EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221801/drv8662evm-spy-bi-wire

器件型号:DRV8662EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8662、、 MSP-FET430UIF

您好!

你好。

如何购买 MSP-JTAG2SBW JTAG 转 Spy-Bi-Wire 适配器、或者应将哪种类型的电缆用于 DRV8662上的 SBW 接口?

DRV8662上的 SBW 接口不能与 Dupont 导线插入、我是否可以询问应该使用哪种类型的导线?

我想知道应该为 DRV8662EVM 上的 SBW 接口使用哪种类型的导线。

规格说明中、用于将 JTAG 接口连接到 DRV8662EVM Spy-Bi-Wire 的连接器不再包含在 EVM 封装中。

请告知。 非常感谢。

此致、

雷·文森特