This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:MCU 必须通过 CLR_FLT 位清除 FAULT 位吗?

Guru**** 2480935 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1221810/drv8889-q1-must-mcu-clear-the-fault-bit-through-the-clr_flt-bit

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!
  从寄存器中读取故障(如 UVLO、OCP、OL、STALL、STSD、OTW、UTW)后、MCU 必须通过 CLR_FLT 位清除 FAULT 位、才能使8889报告下一个潜在缺陷?
  如果 MCU 未通过 CLR_FLT 位清除 FAULT 位、会发生什么情况? 我知道 FAULT 位将保持高电平UVLO、OCP、OL、STALL、STSD、OTW、UTW 的特定位是否也会保持高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有位都具有"粘着"特性或保持高电平、直到发出 CLR_FLT。

    此致、

    Ryan