This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:超过1欧姆的电流检测电阻

Guru**** 2480815 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219947/drv8830-current-sense-resistor-over-1-ohm

器件型号:DRV8830

在 DRV8830的数据表中、最大电流限制检测电阻列为1欧姆。 这是因为、如果电阻更高且电流更低、电流限制的精度会超出规格吗? 还是因为 PWM 的最短导通时间限制? 或者某些内部反馈是否会变得不稳定? 基本而言、我想知道如果我们愿意降低精度、我们是否可以为电流限制设置一个低值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    感谢您与我们联系! 用于设置电流限制的电阻器必须小于或等于1欧姆。  

    其原因是 ISENSE 上任何高于0.2V 的电压都将触发过流保护设置。 如果您使用较高的电阻、则器件将允许此引脚上有较高的电压、从而永久触发 OCP 故障条件。  

    如果您还有问题、敬请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过感测电阻的电流与电机电流成正比、您可以选择限流电阻器来设置发生电流限制的点。  OCP 固定在更高的电平以保护器件、并且与选择的感测电阻无关。

    我对为什么传感电阻器限制为1欧姆感兴趣。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    最终、这是一个设计选择。 该器件并非设计为使用任何高于1欧姆的电阻器运行。  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    我正在内部与我的团队进行核实、然后我会给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、您好!

    低侧 FET 栅极是相对于 GND 驱动的、而其源极连接到 ISEN 节点。 因此、ISEN 节点电压的快速上升小于3us 将限制 LSFFET 的 Vgs 驱动电压(Vgs 减 V_Isen)并使 ISEN 电阻器> 1 Ω 时"浪涌或对 VM 短路"事件电流低于 OCP 阈值。 OCP 可能永远不会发生、并且在这些条件下可能会损坏 FET、因为 Itrip 的反应时间大于3us。