This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8910-Q1:电流能力和并行操作

Guru**** 1228830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219462/drv8910-q1-current-capability-and-parallel-operation

器件型号:DRV8910-Q1

您好、专家:  

有一些问题需要向您确认。  

1.半桥的接地端可以并联在一起以支持更高的电流是否有任何要求? 例如任意 二、三、四或十 12个半桥可以并联在一起?

客户担心并联通道(例如通道1和2)无法同时启用、它会导致一个通道中出现 OCP。

0x08寄存器用于启用/禁用 HS 或 LS 开关。 0x08用于 HB 1~4、0x09用于 HB 5~8、0x0A 用于 HB 9~12。 这是否意味着只有同一寄存器组中的 HB 可以并联在一起?

2.您可以分享 PWN 模式或连续模式下 DRV89xx-Q1的热测试报告吗? 我想了解在85C Ta 条件下单通道和并行模式下的最大连续输出电流能力。 ‘数据表显示为"并联输出的最大电流为6A "、25°C 条件下的连续输出是否为6A?

谢谢!

Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、  

    有任何反馈吗?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    1. 半桥接地可并联在一起以支持更高电流是否有任何要求? 例如任意 二、三、四或十 共12个半桥可并联在一起?

    您可以并联多个半桥、但只能按照8.3.1.1.3节所述成对排列。  

    0x08寄存器用于启用/禁用 HS 或 LS 开关。 0x08用于 HB 1~4、0x09用于 HB 5~8、0x0A 用于 HB 9~12。 这是否意味着只有同一寄存器组中的 HB 可以并联在一起?

    数据表中的下表进行了说明

    2. 您可以分享 PWN 模式或连续模式下 DRV89xx-Q1的热测试报告吗? 我想了解在85C Ta 条件下单通道和并行模式下的最大连续输出电流能力。 ‘数据表显示为"并联输出的最大电流为6A "、25°C 条件下的连续输出是否为6A?

    您请求的热数据在很大程度上取决于您的电路板布局。 不过、您可以使用数据表第9.3节中的公式估算温升。 必须根据并联的半桥总数量来调整 RDSon。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    对不起,我没有看到你。  

    您可以并行多个半桥,但只能按8.3.1.1.3节所述成对并行。  [/报价]

    据我了解、第8.3.1.1.3节的表5只是并行操作的示例。 您是否意味着只能将 HB 1~3或 HB 4~6组并联在一起? 那么、哪个意味着最大并联通道数量为3、正确?  

    谢谢!

    Ethan Wen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、创强、

    让我更正我先前的陈述。 您可以将任何通道并联在一起。 不仅面向我之前提到的团队。 因此您可以具有任何组合或并联输出。 不过、请记住、最大电流为6A 峰值。 并联更多通道不允许您驱动高达6A 的电流

    此致、

    巴勃罗·阿梅特