您好、专家:
有一些问题需要向您确认。
1.半桥的接地端可以并联在一起以支持更高的电流是否有任何要求? 例如任意 二、三、四或十 12个半桥可以并联在一起?
客户担心并联通道(例如通道1和2)无法同时启用、它会导致一个通道中出现 OCP。
0x08寄存器用于启用/禁用 HS 或 LS 开关。 0x08用于 HB 1~4、0x09用于 HB 5~8、0x0A 用于 HB 9~12。 这是否意味着只有同一寄存器组中的 HB 可以并联在一起?
2.您可以分享 PWN 模式或连续模式下 DRV89xx-Q1的热测试报告吗? 我想了解在85C Ta 条件下单通道和并行模式下的最大连续输出电流能力。 ‘数据表显示为"并联输出的最大电流为6A "、25°C 条件下的连续输出是否为6A?
谢谢!
Ethan Wen