This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:程序设计问题

Guru**** 2481425 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8329A, MCF8316AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1220643/mcf8316a-program-design-issue

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件:MCT8329A

大家好、

客户目前正在使用 MCT8329a 设计驱动器。

参考 MCF8316AEVM_EEPROM_WRITE.zip:

将代码与 MCF8316手册中的 I2C 数据进行比较、手册中的起点是 S+target id+0。 然而、在代码中、在线路147中发送 START 设置从器件地址、然后在线路152Set 主器件中发送模式、然后在线路155中发送 START?

为什么没有先发送启动? 可以将第155号线推进到第147号线吗?

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    第147行 EUSCI_B_I2C_setSlaveAddress ()只是 通过设置 EUSCI_B 的 UCBxI2CSA 寄存器来配置从器件地址、而不会发出地址。

    行155 eUSCI_B_I2C_masterSendStart ()实际 设置了 UCTxSTT 位并发送起始条件、后跟从器件地址。

     有关 EUSCI_B 模块的更多详细信息、请参阅《MSP430FR4xx 和 MSP430FR2xx 系列用户指南》:

    此致、
    埃里克·C·