请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCF8316A 主题中讨论的其他器件:MCT8329A、
大家好、
客户目前正在使用 MCT8329a 设计驱动器。
参考 MCF8316AEVM_EEPROM_WRITE.zip:


将代码与 MCF8316手册中的 I2C 数据进行比较、手册中的起点是 S+target id+0。 然而、在代码中、在线路147中发送 START 设置从器件地址、然后在线路152Set 主器件中发送模式、然后在线路155中发送 START?
为什么没有先发送启动? 可以将第155号线推进到第147号线吗?
您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
樱桃