大家好、
关于数据表、此器件具有 SSC 功能。 但我找不到它的细节、此函数 在 PWM 模式下以外部 PWM 时钟频率的百分比形式扩展? 我的理解是否正确?
谢谢。
哎呀
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
shoo、
我来澄清一下之前的说法: 展频应用于内部数字振荡器、它会影响 IC 上依赖于内部时钟的其他电路。 例如电荷泵频率。 对于输出开关频率、减缓边沿上升对于降低 EMI 噪声至关重要。 DRV8876无法实现这一点、但我们有其他驱动器、例如 DRV8706 (栅极驱动器)。
如果客户希望使用 DRV8876、可以通过添加一个带有电容器的电阻器来减慢边沿上升/下降速度、从而添加一些时间常数并减慢电压上升/下降速度。
此致、
巴勃罗·阿梅特