This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:扩频时钟

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1218392/drv8876-spread-spectrum-clocking

器件型号:DRV8876

大家好、

关于数据表、此器件具有 SSC 功能。 但我找不到它的细节、此函数 在 PWM 模式下以外部 PWM 时钟频率的百分比形式扩展? 我的理解是否正确?

谢谢。

哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    展频适用于内部数字时钟。 时钟围绕其中心频率进行扩展或"抖动"、从而扩展其基频和后续谐波、从而降低 EMI。 我希望这可以解答您的问题。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    输出频率受内部数字时钟的影响?

    仅提高数字内核的 EMI 性能?

    谢谢。

    哎呀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoo、

    展频仅适用于 MHz 范围内的数字时钟。 输出 PWM 频率不会受展频的影响。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的提示回复。

    那么、我们是否有可改善  输出频率 EMI 噪声的电机驱动器?


    此致、

    哎呀  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    shoo、

    我来澄清一下之前的说法: 展频应用于内部数字振荡器、它会影响 IC 上依赖于内部时钟的其他电路。 例如电荷泵频率。 对于输出开关频率、减缓边沿上升对于降低 EMI 噪声至关重要。 DRV8876无法实现这一点、但我们有其他驱动器、例如 DRV8706 (栅极驱动器)。  

    如果客户希望使用 DRV8876、可以通过添加一个带有电容器的电阻器来减慢边沿上升/下降速度、从而添加一些时间常数并减慢电压上升/下降速度。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、  

    感谢您的澄清!

    此致、

    哎呀