请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8462EVM 使用 SPI 通信时、我在寄存器方面有问题。 当我使用 SPI 进行连接时、所有寄存器都设置为1、并且无法更改。 我将发送一张图片、其中包含已通电的 EVM 板的寄存器和。 芯片是否损坏或是否可以将寄存器状态重置为默认值?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用 SPI 通信时、我在寄存器方面有问题。 当我使用 SPI 进行连接时、所有寄存器都设置为1、并且无法更改。 我将发送一张图片、其中包含已通电的 EVM 板的寄存器和。 芯片是否损坏或是否可以将寄存器状态重置为默认值?