This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3256-Q1:滤除内部输入失调电压引起的直流电流误差

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219874/drv3256-q1-filtering-dc-current-error-due-to-internal-input-offset-voltages

器件型号:DRV3256-Q1

您好!

我目前正在对来自 DRV3256芯片内部差动运算放大器的 A 相、B 相和 C 相电流信号进行滤波。 我正在考虑不同的工作方式、以消除由于放大器的内部输入失调电压而导致的直流误差。 在我们的最低预期电流消耗下、直流误差大于信号的3%。 我当前的行动计划是在启动时自动对测量值清零、但这并不能完全解决问题、因为直流误差在运行时会略有漂移。 对于处理此误差来源、是否有不同和/或更好的建议?

此致!
杰克·柯林斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰克

    我们仍在研究这一问题、我们将在今天晚些时候与您联系。  

    此致、

    -亚当