请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3256-Q1 您好!
我目前正在对来自 DRV3256芯片内部差动运算放大器的 A 相、B 相和 C 相电流信号进行滤波。 我正在考虑不同的工作方式、以消除由于放大器的内部输入失调电压而导致的直流误差。 在我们的最低预期电流消耗下、直流误差大于信号的3%。 我当前的行动计划是在启动时自动对测量值清零、但这并不能完全解决问题、因为直流误差在运行时会略有漂移。 对于处理此误差来源、是否有不同和/或更好的建议?
此致!
杰克·柯林斯