请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353 主题中讨论的其他器件:TIDA-01629、
大家好、
关于 DRV8353的 VM 引脚、是否可以仅连接到外部48V 电源?
在 TIDA-01629中仅连接15V:

MD015A 中连接 VM 和 VBUCK:

您能帮助检查一下吗? 谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
关于 DRV8353的 VM 引脚、是否可以仅连接到外部48V 电源?
在 TIDA-01629中仅连接15V:

MD015A 中连接 VM 和 VBUCK:

您能帮助检查一下吗? 谢谢。
此致、
樱桃