This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:VM 引脚

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353, TIDA-01629

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219059/drv8353-vm-pin

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件:TIDA-01629

大家好、

关于 DRV8353的 VM 引脚、是否可以仅连接到外部48V 电源?  

在 TIDA-01629中仅连接15V:  

MD015A 中连接 VM 和 VBUCK:  

您能帮助检查一下吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

     只将 DRV8353的 VM 引脚连接到外部48V 电源 可以正常工作、应该不会导致任何问题。

    此 致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

    感谢您的支持。

    仅连接48V 和仅连接15V 或同时连接48V 和15V 与连接 VM 之间有何差异?  

    谢谢。此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    我很难从提供的 MD015A 中找到示例。 在 TI.com 的硬件文件中、原理图中未组装 VM 电阻器:

    能否向我提供原始原理图文件、以表明 VBUCK 和 VM 电阻器均已填充?

    此致、

    约书亚