This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:FAULT 下拉至低电平

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1219611/drv8873hevm-fault-pulled-low

器件型号:DRV8873HEVM

大家好、

以下是客户可能需要您的帮助的问题:

DRV8873HPWPR 使用 PH/EN 模式驱动推杆(有刷直流)、以向 EN 发送信号。

如果不使用电机、则会启用电机并进行换向、而且 OUT1 OUT2两端的电压与真值表相同。 当电机连接时、有时电机工作正常(在正常运行期间、电流从大约3.5A 开始、以2A 运行)、有时 NFAULT 直接下拉、无法正常工作。  使能后、当电机在运行过程中换向时、芯片立即进入保护状态。  

1)以上问题的可能原因是什么?

2) 2) 如何设置 ITRIP 硬件版本(非 SPI 版本)?  

3) 3) 它是否与开路负载检测有关? 此功能是如何关闭的?  

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Cherry、

    感谢您的提问。

    1) 1)在不进行一些测量的情况下、很难判断故障响应的原因是什么。 您是否已查看数据表中的表13故障响应以确定导致此问题的原因? 例如是否为锁存故障? 发生欠压还是 OCP 事件?

    2) 2) 在器件的硬件版本中、电流跳闸限制设置为6.5A

    3)它可能是相关的、我们可以通过禁用 OL 检测来测试它。对于器件的硬件版本、如果 NOL 引脚保留为未连接引脚(或连接到 GND)、则在上电时或退出睡眠模式后执行 OLP 测试。 如果 NOL 引脚连接到 DVDD 引脚(或外部5V 电源轨)、则器件不执行 OLP 测试。

    此致!

    Akshay