大家好、
以下是客户可能需要您的帮助的问题:
DRV8873HPWPR 使用 PH/EN 模式驱动推杆(有刷直流)、以向 EN 发送信号。
如果不使用电机、则会启用电机并进行换向、而且 OUT1 OUT2两端的电压与真值表相同。 当电机连接时、有时电机工作正常(在正常运行期间、电流从大约3.5A 开始、以2A 运行)、有时 NFAULT 直接下拉、无法正常工作。 使能后、当电机在运行过程中换向时、芯片立即进入保护状态。
1)以上问题的可能原因是什么?
2) 2) 如何设置 ITRIP 硬件版本(非 SPI 版本)?
3) 3) 它是否与开路负载检测有关? 此功能是如何关闭的?

谢谢。
此致、
樱桃