This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:有关 DRV8889电流调节的问题

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1, DRV8889-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214777/drv8889-q1-question-about-drv8889-current-regulation

器件型号:DRV8889-Q1

专家、您好!

   请支持以下问题,谢谢!


1. VM 与满量程电流(IFS)之间的关系是什么?以电流调节为基础,当 VM 增大时,电机电流会快速增大,而 H 桥的导通电压会降低,所以峰值电流不会因 VM 的变化而变化,我对吗?


2.关于表3. 相对电流和步进方向,本列表中的所有电流均指 峰值电流,因为它是纹波电流,而不是直流电流,由于 H 桥 MOSFET 的开关控制,实际电机电流持续上升和下降。


当没有 STEP 信号时、8889将保持在特定的步长内。8889是否保持开/关控制以保持与此步长对应的峰值电流?因此、8889是否继续向电机提供驱动电流、以在没有 STEP 信号时保持电机的原始状态。对吧?

4.如何根据详细电机规格确定 IFS ?如果 IFS 设置过高或过低,会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    感谢您的联系。 下面是我的答案、按与问题相同的顺序列出。

    1.是的。 不过需要记住的一点是、当 VM 降至 IFS x R 以下时、R 是电机相位的绕组直流电阻、电流可能无法达到其预期峰值。 一旦 VM 足够> IFS x R、它将保持在目标 IFS 设置。

    2.我认为您是指数据表中的表7-3。 它是指由 IFS 设置的峰值电流百分比、由 VREF 引脚上的基准电压输入和 CTRL1寄存器中的 TRQ_DAC 设置进行设置。 与电流设置相比、调节导致的开/关纹波将非常小。 放大后的电流波形纹波如 数据表中的图7-13所示、其中显示了智能调优纹波控制 STRC 衰减模式(上电时的默认值)。  

    ITRIP 由 VREF 输入电压和 TRQ_DAC 设置定义。 IFS (满量程电流)和 VREF 之间的关系公式可以在数据表 SLVSEE9D 的第8.2.2.2电流调节节第57页中找到。 IVALLEY 在内部设置为固定值。 在 DRV8889-Q1 (ITRIP–IVALLEY)=ΔI =(11mA + ITRIP 的1%)。 目标是通过电流调节实现最低的纹波、并最大限度地利用慢速衰减。 失速检测功能需要器件以 STRC 衰减模式运行、因此这是该器件的默认衰减模式。  

    是的。当启用 DRVOFF 且没有 STEP 脉冲输入时、DRV8889-Q1分度器将保持在脉冲停止的特定阶跃中。 通过电流调节环路保持特定步进或微步进的 IF (直到器件进入睡眠并唤醒-然后器件将复位为初始励磁状态的45度电角)、该环路将包含 TRQ_DAC 设置和 VREF 输入。

    4.此规格由电机供应商提供。 通常、电机数据表还提供了特定电机电流的速度与转矩输出关系图。 可以通过应用中电机所需的输出转矩来确定 IFS。 如果 IFS 设置过低、扭矩输出将过低、从而可能导致电机失速或失去步进。 当 IFS 设置过高时、电机将不必要地升温、但也会产生更多扭矩输出。 过多的热量会增加电机磨损并影响其预期寿命。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

       我对您的回答有一些疑虑,请检查一下,谢谢!

       当 VM 降至 IFS x R 以下时、H 桥是否会始终开启?从数据表可以看出、要工作的最小 VM 为4.5V、但如果  VM 降至低于 IFS x R、那么步进电机将无法正常工作、我是对的吗?

       我在数据表中找不到图7-13、您能提供吗?

       4.can 您展示了有关如何根据  电机数据表确定 IFS 的示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    1.您正确的 DRV8889-Q1建议的最低工作 VM 为4.5V。 我的意思是不同的、例如、假设 VM = 6V、电机 R (DCR)为8Ω Ω(欧姆定律)根据 DCR 流经绕组的电流将为6/8 = 0.75A。 在这种情况下、如果将 IFS 设置为1A、则永远无法实现电流、也不会进行任何电流调节、这意味着即使桥驱动处于活动状态、斩波中也没有 tOFF、这是物理方面的限制。 IFS 必须设置为远低于0.75、以实现正确的电流调节和波形。 在某些低扭矩和较慢步进速率的情况下、步进电机仍可以在这些条件下工作。 但失速检测等功能可能无法正常工作。  

    2. 数据表第29页的第7.3.6.6节"智能调优纹波控制"中的图7-13。   

    3.此处是一个示例步进电机数据表速度-扭矩特性以及绕组电流。  https://catalog.orientalmotor.com/item/2-phase-bipolar-stepper-motors/shop-pkp-series-2-phase-bipolar-stepper-motors/pkp296d45aa。 根据应用需求、确定所需的拉出扭矩和步进速度。 此交叉点处的电流应该是用于此特定电机应用的典型 IFS 设置。 该电机将在电机速度为300r/min 时以大约3A IFS 生成高达1.5N-m 的电流。 我希望这对您有所帮助。

     

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    专家、您好!

      提问3的意思是、在本应用中、速度为300r/min 时需要1.5N-m。因此、从该图中、我们可以发现相关电流为3A?、"1.5N-m"只是电机可以提供的最大扭矩、这个值应该不小于 详细应用中所需的实际扭矩。对吧?

      如果我们仅提供2A 或更低的电流、会发生什么情况?在此图中、我们无法找到相关的速度-扭矩特性。

      我手头有数据表、但未 提供速度-扭矩特性。我们是否可以根据以下信息设计8889?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    是的、这是正确的。 "如果我们只提供2A 或更低的电流、会发生什么情况? 从这个图中、我们找不到相关的速度-扭矩特性。"。 供应商未提供该数据、但我们可以说、随着您减小满量程电流、最大扭矩输出将减小。   

    电机供应商应提供速度-扭矩特性。 客户还可以通过合适的机械设置来测量转矩、并自行确定转速-扭矩特性。 也就是说、该表中有合理的信息来使用 DRV8889-Q1为该电机设计步进电机驱动。 不过、Vmin 和 Vmax 电压值缺失。 针对客户应用的步进电机的应用目标和工作参数是什么? 终端应用是什么? 客户是否要使用失速检测功能? 客户是否有 DRV8889-Q1EVM?  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhiyuan:

    我们是否有任何更新?  谢谢你。

    此致、Murugavel