专家、您好!
请支持以下问题,谢谢!
1. VM 与满量程电流(IFS)之间的关系是什么?以电流调节为基础,当 VM 增大时,电机电流会快速增大,而 H 桥的导通电压会降低,所以峰值电流不会因 VM 的变化而变化,我对吗?
2.关于表3. 相对电流和步进方向,本列表中的所有电流均指 峰值电流,因为它是纹波电流,而不是直流电流,由于 H 桥 MOSFET 的开关控制,实际电机电流持续上升和下降。
当没有 STEP 信号时、8889将保持在特定的步长内。8889是否保持开/关控制以保持与此步长对应的峰值电流?因此、8889是否继续向电机提供驱动电流、以在没有 STEP 信号时保持电机的原始状态。对吧?
4.如何根据详细电机规格确定 IFS ?如果 IFS 设置过高或过低,会发生什么情况?