This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8839:DRV8839电流调节

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8839

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210058/drv8839-drv8839-current-regulation

器件型号:DRV8839

大家好

我 想将 DRV8839用于有刷直流电机驱动。  

需要调节电机线圈电流、以便精确控制电机的速度。

此外、该电机也是低电感直流电机。 因此需要控制电流纹波。  

因为 PWM 频率需要很高。

可用电源为 AA 碱性电池。 (1.5V)。

电机的堵转电流为4.2A。

1.  电流的测量方法是什么? 是否应该使用电流传感器分流器并通过 Micro 的 ADC 读取电流值?

2. 100kHz 的 PWM 频率是否适用于该驱动器?

3. 是否应该使用升压稳压器来驱动电机和驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Subramani、

    1) 1)您可以使用检测电阻器并让它由微控制器的 ADC 进行处理。 在我们的某些 EVM 中、您可以看到分流电阻器与分流放大器一起使用、其输出由微控制器处理。

    2) 2) 100kHz 在建议运行条件内。

    3) 3)我会确认带有您的电源的升压稳压器可以在预期的运行时间内提供电压、而不会耗尽并达到 UVLO。

    此致!
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    请将该主题标记为已解决。

    此致!
    Akshay