请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8839 大家好
我 想将 DRV8839用于有刷直流电机驱动。
需要调节电机线圈电流、以便精确控制电机的速度。
此外、该电机也是低电感直流电机。 因此需要控制电流纹波。
因为 PWM 频率需要很高。
可用电源为 AA 碱性电池。 (1.5V)。
电机的堵转电流为4.2A。
1. 电流的测量方法是什么? 是否应该使用电流传感器分流器并通过 Micro 的 ADC 读取电流值?
2. 100kHz 的 PWM 频率是否适用于该驱动器?
3. 是否应该使用升压稳压器来驱动电机和驱动器?
100kHz 在建议运行条件内。