我设计了一个三相逆变器板、并将驱动器 DRV8323与三相 BLDC 电机和24V 电池配合使用。 部分引脚的绝对最大额定值是相对于电池电压 VM 的值。 例如、采用24V 电池时的 SHx 引脚 AMR 将只达到24+7=31V、在我看来、如果涉及非常高的电流和开关节点振荡、这一范围是有限的。 我缺少什么吗? 是否有任何补救办法? 我见过市面上其他用于相同应用的 IC、其引脚的绝对最大额定值高达80V。 请告知。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我设计了一个三相逆变器板、并将驱动器 DRV8323与三相 BLDC 电机和24V 电池配合使用。 部分引脚的绝对最大额定值是相对于电池电压 VM 的值。 例如、采用24V 电池时的 SHx 引脚 AMR 将只达到24+7=31V、在我看来、如果涉及非常高的电流和开关节点振荡、这一范围是有限的。 我缺少什么吗? 是否有任何补救办法? 我见过市面上其他用于相同应用的 IC、其引脚的绝对最大额定值高达80V。 请告知。
例如、采用24V 电池的 SHX 引脚 AMR 将仅为24+7=31V、在我看来、如果涉及非常高的电流和开关节点振荡、则这一范围是有限的。 我缺少什么吗? 是否有任何补救办法? 我见过市面上其他用于相同应用的 IC、其引脚的绝对最大额定值高达80V。 [/报价]尊敬的 Laxmi:
如果 VM=24V、那么高 FET 导通时的源极应该是 SHx=24V、所以我认为电池顶部7V 是合理的额定值。 我有兴趣了解一下您提到的另一款驱动器、其 SHx=80V 额定值、VM=24V。
布赖恩
我看了6edl7141闸极驱动器 ,SHX 的最大绝对限制为70伏[/报价]它有优点也有缺点:70V 额定电压适用于任何 VM 电压、但当 VM=70且此驱动器对于 SHx 的开销为零、因为其额定电压为70V、但这不是您的问题。 因此、对于 VM = 24V 的应用、6EDL7141是更好的产品。
失速电流为300A 或制动电流? 我不明白为何在电机失速期间、由于电机没有 BEFM、相电压 SHx 高于 VM 超过7V。 在制动期间、添加了感应电流的 BEFM 会导致 SHx 处的电压升高。 您选择哪种制动模式? 短接高侧或短接低侧或高阻抗?
布赖恩
当我们以锁定转子启动电机时(失速),BEMF 为零,这意味着整个24伏电压将在电机阻抗上下降[/quoto][quotoint userid="527800" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215313/drv8323-shx-pin-amr-absolute-maximum-rating-limited-range/4588087 #4588087"]7伏电压几乎可以正常,除非失速电流达到300安培。 那么我在该节点上看到30V 电压(SHx)
您说过在电机失速时、电机各相之间的电压为24V、但下一条语句说它的 SHx 处电压为30V、即相电压。 我迷路了。
布赖恩
尊敬的 Laxmi:
我很抱歉耽误你的时间。
在 SHx 为30V 期间、VM 的测量电压是多少? VM 可能随 SHx 一起增加。
相位节点处的高电流通常从外部 MOSFET 流向 VM、 不会损坏 DRV8323的内部。
使用 RC 缓冲器电路可以减少开关节点振荡。 更多有关 RC 缓冲器电路的信息、请参阅以下 E2E 常见问题解答。
此致、
约书亚
很抱歉混淆。 SHx 稳态值确实是24V。30V x 我是说瞬态期间时间很短 (MOSFET 振铃)[/quot]您能否发布30V 振铃的波形? 奇怪、FET 附近是否没有足够的大容量电容器或高频旁路电容器。
布赖恩