This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:SHx 引脚 AMR 绝对最大额定值限制范围

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215313/drv8323-shx-pin-amr-absolute-maximum-rating-limited-range

器件型号:DRV8323

我设计了一个三相逆变器板、并将驱动器 DRV8323与三相 BLDC 电机和24V 电池配合使用。 部分引脚的绝对最大额定值是相对于电池电压 VM 的值。 例如、采用24V 电池时的 SHx 引脚 AMR 将只达到24+7=31V、在我看来、如果涉及非常高的电流和开关节点振荡、这一范围是有限的。  我缺少什么吗? 是否有任何补救办法? 我见过市面上其他用于相同应用的 IC、其引脚的绝对最大额定值高达80V。 请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxmi:

    我需要就此向我的团队咨询。 我的目标是最迟在本周五获得您的回复。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    例如、采用24V 电池的 SHX 引脚 AMR 将仅为24+7=31V、在我看来、如果涉及非常高的电流和开关节点振荡、则这一范围是有限的。  我缺少什么吗? 是否有任何补救办法? 我见过市面上其他用于相同应用的 IC、其引脚的绝对最大额定值高达80V。 [/报价]

    尊敬的 Laxmi:

    如果 VM=24V、那么高 FET 导通时的源极应该是 SHx=24V、所以我认为电池顶部7V 是合理的额定值。 我有兴趣了解一下您提到的另一款驱动器、其 SHx=80V 额定值、VM=24V。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除堵转电流达到300安培时外、比电池电压高7伏的电压几乎始终正常。 然后、我在该节点(SHx)上看到30V 电压、比限制值(18+7=25V=最大限制)高出5V。 我看了6edl7141栅极驱动器 、SHx 的最大绝对限值为70伏(抱歉前面有误、不是80伏)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看了6edl7141闸极驱动器 ,SHX 的最大绝对限制为70伏[/报价]

    它有优点也有缺点:70V 额定电压适用于任何 VM 电压、但当 VM=70且此驱动器对于 SHx 的开销为零、因为其额定电压为70V、但这不是您的问题。 因此、对于 VM = 24V 的应用、6EDL7141是更好的产品。

    失速电流为300A 或制动电流? 我不明白为何在电机失速期间、由于电机没有 BEFM、相电压 SHx 高于 VM 超过7V。 在制动期间、添加了感应电流的 BEFM 会导致 SHx 处的电压升高。 您选择哪种制动模式? 短接高侧或短接低侧或高阻抗?

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们用锁定的转子(失速)启动电机时、BEMF 为零、这意味着整个24伏电压将通过电机阻抗下降、该阻抗非常低。 我还使用阻抗非常低的电池、这会使电流 更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们以锁定转子启动电机时(失速),BEMF 为零,这意味着整个24伏电压将在电机阻抗上下降[/quoto][quotoint userid="527800" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1215313/drv8323-shx-pin-amr-absolute-maximum-rating-limited-range/4588087 #4588087"]7伏电压几乎可以正常,除非失速电流达到300安培。 那么我在该节点上看到30V 电压(SHx)

    您说过在电机失速时、电机各相之间的电压为24V、但下一条语句说它的 SHx 处电压为30V、即相电压。 我迷路了。

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxmi:

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉造成混淆。 SHx 稳态值确实是24V。30V x 30伏是指瞬态期间仅在短时间内 (MOSFET 振铃)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您之前所说的、您将与您的团队确认并告知我。

    我正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laxmi:

    我很抱歉耽误你的时间。

    在 SHx 为30V 期间、VM 的测量电压是多少? VM 可能随 SHx 一起增加。

    相位节点处的高电流通常从外部 MOSFET 流向 VM、 不会损坏 DRV8323的内部。

     使用 RC 缓冲器电路可以减少开关节点振荡。 更多有关 RC 缓冲器电路的信息、请参阅以下 E2E 常见问题解答

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉混淆。 SHx 稳态值确实是24V。30V x 我是说瞬态期间时间很短 (MOSFET 振铃)[/quot]

    您能否发布30V 振铃的波形? 奇怪、FET 附近是否没有足够的大容量电容器或高频旁路电容器。

    布赖恩