主题中讨论的其他器件:DRV8301、
编号:CS1655685
联系人:Raj Kumar
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
编号:CS1655685
联系人:Raj Kumar
是的、先生。
感谢您的答复、对于 DRV8301-Q1、我面临另外一个问题。 现在、我已经移除了内部降压转换器、我使用了外部3.3V、所以现在 DRV8301在高于30V 的电压下工作、电机也在运行。 但 VBus 线路会出现电流尖峰。 高噪声也会传入3.3V 线路。 噪声峰峰值 电压2.3V。 电机也有 ah 噪声。


1、yello 彩色波形 VDD2
2、蓝色波形从5V 降压转换器输出。 看到那里出现了骤降。
Andrew、您好!
尽管如此、我并没有解决降压转换器的骤降问题、3.3V 线路中不会接收更多电流、因为我们的 DRV8301内部降压转换器输出电流为1.5A、而 USB 电缆电源电流为900mA、仅当我从 USB 获得外部电源时可以正常工作。 这里只有 STM32 MCU 和一个 CAN 收发器 IC 以及3个电流感应放大器和电流滤波器开关、其组件600mA 足以满足需求。