This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8301-Q1:DRV8301 BLDC 电机驱动器

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, DRV8301-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1210511/drv8301-q1-drv8301-bldc-motor-driver

器件型号:DRV8301-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8301

编号:CS1655685
联系人:Raj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、亲爱的

     我  使用 DRV8301设计其中一个 BLDC 电机驱动器电路。 我已经 有一个设计。 在这个设计中、 我遇到了一个问题。
    1、Belove 20V DRV 工作正常。
    2、高于20V 时 DRV 出现故障、整个系统将重新启动。
     问题是什么、请帮我解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    感谢您提供原理图!

    您愿意回答几个问题吗?

    1. 报告了什么故障?
    2. 电机启动/停止、旋转或手动旋转时是否发生故障?

    我们提供了一个有关调试 BLDC 电机驱动器中常见问题的常见问题解答、这可能对您有所帮助(链接)。

     

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Joshua、

     我没有连接电机、我要测试的负载、但仍然会出现故障、整个电力线都会下降。 然后系统重启。

    此致、

     Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    1. 您能否通过 nFault 引脚上的下降沿触发器提供 PVDD、PVDD2、PWRGND 和 nFAULT 的捕获?
    2. 启动时、故障发生在器件运行的哪个点? 了解这一点将有助于缩小故障原因的范围。

    谢谢!

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,约书亚, `

     感谢 您的重播。 我将发送 PVDD、PVDD2、PWRGND 的捕获。

    1、PVDD 和 PVDD2不会发生任何情况。

    2、当我开启栅极输入的三相 PWM 时、整个电力线出现骤降。 我还将发送该捕获。

    5V 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     \

    PVDD 线路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    为了澄清一下、您发送了降压转换器输出的第一个捕获中记录了什么内容?  我假设您在提到电源线骤降时参考的是 PVDD 引脚。 这是您将其称为电力线的降压转换器的输出吗?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    这是为了澄清、drv8301的降压输出中出现了这种电压骤降。 您是否认为 DRV 有问题?  我们坚持这一点、请告知我们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我认为您正在经历一个 BUCK 欠压故障、此故障发生在 BUCK 输出电压低于~2.5V 时。

    您能否为我提供一个原理图、其中包含使用降压转换器提供的5V 电压的所有组件?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、先生。

    e2e.ti.com/.../BLDC_5F00_DRIVER_5F00_DRV8301.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我将设计的所有页面以 PDF 格式发送。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    1. 您能否 为我提供  降压稳压器输出变为低电平时 PVDD2引脚和降压稳压器输出的捕获? 此外、这两个波形是否都可以在同一个屏幕上?
    2. 您能否记录一下当 栅极输入的三相 PWM 开启时从降压转换器汲取的电流?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 Joshua:

     感谢您的答复、对于 DRV8301-Q1、我面临另外一个问题。 现在、我已经移除了内部降压转换器、我使用了外部3.3V、所以现在 DRV8301在高于30V 的电压下工作、电机也在运行。 但 VBus 线路会出现电流尖峰。 高噪声也会传入3.3V 线路。 噪声峰峰值 电压2.3V。 电机也有 ah 噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还将发送您的预期波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的是3.3V 线路噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 DRV8301栅极驱动器的高侧和低侧输出波形、蓝色波形是高侧栅极信号、黄色是低侧栅极信号。 这里我有 MOSFET 开关时间的一毫伏区域。 如何解决这个问题,请帮我亲爱的,和 MOSFET 我正在使用 AUIRF7749 .

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    我们的团队今天在美国度假时不在办公室、但下周会重新上任。  

    届时、请预计回复会延迟、但我们会尽可能方便地回复您对问题进行评论。  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、对于 DRV8301-Q1、我面临另外一个问题。 现在、我已经移除了内部降压转换器、我使用了外部3.3V、所以现在 DRV8301在高于30V 的电压下工作、电机也在运行。 但 VBus 线路会出现电流尖峰。 高噪声也会传入3.3V 线路。 噪声峰峰值 电压2.3V。 电机也有 ah 噪声。

    1、yello 彩色波形 VDD2

    2、蓝色波形从5V 降压转换器输出。 看到那里出现了骤降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj

    我需要一些时间来与我的团队协商这个问题。 我的 目标是 最晚在一周结束前给您回复。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    鉴于3.3V 线路上出现的噪声、我们建议在3.3V 线路上寻找可能切换或消耗大量电流的任何器件。

    以 栅极驱动器的高侧和低侧输出波形为例、我认为波形没有任何问题。 如果您担心 能够看到米勒 区域、这是正常的、不应该成为 问题。

    根据 VBus 电流尖峰、您能否提供 一个显示此电流尖峰的波形? 此外、VBus 参考哪条电压线 Vbat?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    如果您  在此调试过程中需要进一步的帮助、请告知我们。  

    如果未解决、请帮助将主题标记为已解决。 谢谢  

    此致、  
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的答复、我正在等待您的回答。 有关此 DRV8301内部降压转换器 输出电压骤降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    尽管如此、我并没有解决降压转换器的骤降问题、3.3V 线路中不会接收更多电流、因为我们的 DRV8301内部降压转换器输出电流为1.5A、而 USB 电缆电源电流为900mA、仅当我从 USB 获得外部电源时可以正常工作。 这里只有 STM32 MCU 和一个 CAN 收发器 IC 以及3个电流感应放大器和电流滤波器开关、其组件600mA 足以满足需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    您能否告诉我、当降压转换器输出电压骤降时、PWRGD 或 nOCTW 引脚是否变为高电平?   检查前、请确保 向这两个引脚添加上拉电阻器。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    PWRGD 和 nOCTW 引脚将处于低电平、只是我上拉了也是10k 电阻器、那时也有那个压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    您能否使用电流探头并 在 下降时捕获降压转换器的5V 输出电流?

    谢谢!

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我已经解决了这个问题、因为问题是降压转换器使能引脚具有大量的纹波电压、因此会像这样发生。
    现在、我添加了一个100nF 电容器、它现在可以正常唤醒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您对此问题的支持。