This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:DRV8844能否驱动压电式电机?

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8844, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1214143/drv8844-can-drv8844-driver-piezo-motor

器件型号:DRV8844
主题中讨论的其他器件: DRV8412

您好、团队成员:

有一个使用压电式 电机的项目。  在测量驱动器信号的波形时、我们发现它包含3个信号:顺时针脉冲(CW)、逆时针脉冲(CCW)和 COM。 脉冲是 COM 的-60V 至60V 基准电压范围内的300kHz PWM。 当应用 CW 脉冲时、CCW 必须悬空、反之亦然。

我有几个问题:

-我们可以使用 DRV8844来生成所需的信号吗? 60V (0.2A)和300kHz 会对 IC 造成应力吗?

-我们可以将 OUT1用作 CW 信号、OUT3用作 CCW 信号、将 OUT2用作 COM 吗? 为了生成 CW 信号、我们将向 IN1、IN2提供两个180度相位差脉冲、并通过 EN3禁用 OUT3 (类似于生成 CCW 信号)。 可 生成 符合-60V 至60V 要求的脉冲、300kHz 吗? OUT3的高阻态是否不受影响?

我们希望得到您的支持、

此致、

Danh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dahn:

    -我们能否使用 DRV8844来生成所需的信号? 60V (0.2A)和300kHz 是否会对 IC 造成压力?[/报价]

    此处的主要限制因素是 PWM 频率。 DRV8844可能无法驱动高达300kHz 的频率、同时保持良好的线性度和较低的开关损耗。 60V 电压是否是严格要求? DRV8412可以处理高达500kHz 的频率、但最大工作电压仅为52V。 如果52V 适用于您的应用、DRV8412将是理想的器件。

    -我们可以将 OUT1用作 CW 信号,将 OUT3用作 CCW 信号,将 OUT2用作 COM 吗? 为了生成 CW 信号、我们将向 IN1、IN2提供两个180度相位差脉冲、并通过 EN3禁用 OUT3 (类似于生成 CCW 信号)。 可 生成 符合-60V 至60V 要求的脉冲、300kHz 吗? OUT3的高阻态是否不受影响?

    是的。 交换 OUT1和 OUT3将改变电流方向。 只要 OUT3电压保持接近 GND、处于高阻态时 OUT3就不应受影响。 否则、将会有一个从负载到 OUT3和通过内部路径到 GND 的小规模泄漏。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Pablo 的回答。
    1.我们的设计需要300kHz 的频率和-60V 到60V 的电压。 我附上了一张图片、您能否为我检查 EVB 的上升时间、下降时间和线性度是否满足要求?


    2.这很清楚。 OUT1、OUT2和 OUT3引脚在功能和电气特性上没有差异、对吗? 请帮助我们确认此情况。
    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danh、

    感谢您提供的信息。  

    我附上了一张图片,您能为我检查 EVB 是否上升时间、下降时间和线性度符合要求吗?

    输出 电压肯定会出现一定的失真。 最有可能是高频导致的。 降低 PWM 频率是否解决了该问题?

    2. 这很清楚。 OUT1、OUT2和 OUT3引脚在功能和电气特性上没有差异、对吗? 请帮助我们确认此情况。
    非常感谢您[/报价]

    从电气角度而言、所有 OUTx 引脚在功能上都是相同的。  

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    而不是 PWM 频率引起的损耗。 我们附上的图像是测量制造商的采样压电电机在-50V 至50V PWM 脉冲下工作时的控制信号。
    但是、我们要使用的电机也将具有相同的 PWM 脉冲模式、但电压范围为-60至60V、因为它可以提供更大的扭矩。
     您能检查一下 DRV8844能否生成所需的脉冲吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Danh、

    我可能误解了您的问题。 您是否指的是-60V 到60V 的电机电源电压(VM)的极性翻转? 或者您是否指的是压电电机的电压从-60V 变为60V?

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    我的意思是压电电机上的电压从-60V 变为60V。

    VM 引脚由60V 供电、VNEG 引脚连接至0V 接地。 我没有设计-60V 转换器为 VNEG 引脚供电、因为这会增加产品成本。

    通过上面提到的控件、DRV8844能否生成所需的电压?

    此致、

    Danh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dahn:

    感谢您的确认。  

    利用我上面提到的控件,DRV8844能否产生所需电压?

    DRV8844可支持60V (+-30V)的总轨到轨电压。 您的要求处于器件的限制范围之内。 此处的主要问题是电源轨上的电压尖峰、导致其远远超过60V 并使驱动器过载。 遗憾的是、60V 是我们的集成式 H 桥驱动器中的最高额定电压。 如果您有兴趣、我们确实有可以处理>60V 电压的栅极驱动器。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的建议。 您能向我推荐一些解决方案吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dahn:

    遗憾的是、目前我们的产品系列中没有>60V 集成 H 桥驱动器。 我们确实有带外部 FET 的>60V 栅极驱动器。 如果您有兴趣了解我们的栅极驱动器选择、我可以提供建议。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    您能为我提供一些解决方案、其中带符合要求的外部 FET 的>60V 栅极驱动器吗?

    希望您能尽快给予回复、

    尊重,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danh:

    DRV8412 (集成式)驱动器最高可驱动70V 电压、并可满足您的驾驶要求。 如果您想对自己的负载进行评估、可以订购 EVM。 如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、

    巴勃罗·阿梅特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pablo、

    感谢您的帮助、以解决我的问题。 我将关闭我的主题。