主题中讨论的其他器件: DRV8412
您好、团队成员:
有一个使用压电式 电机的项目。 在测量驱动器信号的波形时、我们发现它包含3个信号:顺时针脉冲(CW)、逆时针脉冲(CCW)和 COM。 脉冲是 COM 的-60V 至60V 基准电压范围内的300kHz PWM。 当应用 CW 脉冲时、CCW 必须悬空、反之亦然。
我有几个问题:
-我们可以使用 DRV8844来生成所需的信号吗? 60V (0.2A)和300kHz 会对 IC 造成应力吗?
-我们可以将 OUT1用作 CW 信号、OUT3用作 CCW 信号、将 OUT2用作 COM 吗? 为了生成 CW 信号、我们将向 IN1、IN2提供两个180度相位差脉冲、并通过 EN3禁用 OUT3 (类似于生成 CCW 信号)。 可 生成 符合-60V 至60V 要求的脉冲、300kHz 吗? OUT3的高阻态是否不受影响?

我们希望得到您的支持、
此致、
Danh