This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:DRV8323和 DRV8523

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1211504/drv8323-drv8323-and-drv8523

器件型号:DRV8323
主题中讨论的其他器件: DRV8353

大家好!  

我们在汽车设计中使用了采用40引脚 WQFN 封装的 DRV8323S。 目前、这个芯片有很多损坏的部件。

在聊天区中我们看到 DRV 8323S 在其他不同项目中会出现大问题、而 TI 的解决方案是使用 DRV 8523S、因为它兼容并且可在最高105VDC 的电压下使用。

现在我有一个问题、那就是根据数据表、大多数引脚都是兼容的、但并非所有引脚都是兼容的-是否有人遇到了同样的问题并找到了解决方案?

此致 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    您能不能告诉我 DRV8323S 遇到了什么问题、您的标称电池电压是多少?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    电池电压为48VDC (因此小于数据表中的65V)

    问题包括:  

    摩托车驾驶员将被摧毁(在壳体中射击)

     市场上有400到500件我们正在使用此驱动器的产品。

    目前我们每月有10到20件破碎的零件,售后成本非常高,图像问题是巨大的。

    尊敬的 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    为了确保 DRV8323出现的问题不会导致 DRV8353出现问题、您能不能介意回答以下问题?

    1. 您能否提供更多信息、说明您 所说的"外壳射门"是什么意思?
    2. DRV8323的 VM 引脚上是否出现超过65V 的电压尖峰?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    A)"击穿外壳"是指 IC 的塑料外壳损坏后有一个孔

    B)我们没有看到48V 电源线上的大尖峰。 如果连接了电池、故障数量就会变少。 因此电池(仅42V)正在减少尖峰、因为通常情况下、电动机由具有48VDC 的电源单元供电。 因此、这两个电源对于电机都是可能的。

    尊敬的 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    1. 当电机运行时  、如果手动旋转、开始停止、是否会发生损坏?
    2. 您能否向我提供 IC 损坏的图片?
    3. 您是否愿意提供您的原理图?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joshua、

    a)电机启动时电机大多会损坏、即使我们在几天前在相同的应用程序、相同的软件中进行了测试、也不会损坏电机。

    B)我没有找到图片、您可以看到损坏、因为您经常可以用放大镜看到损坏。 它只是芯片上的一个小孔、有时是外壳的一小断点。

    C)此处是带有驱动器的部分原理图

    尊敬的 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    我已经进行了检查、现在没有简单的解决方案可以将设计从使用 DRV8323S 更改为使用 DRV8353S。 您必须根据 DRV8353的要求、重新设计原理图和 PCB 布局、如数据表中所述。

    如果您想帮我解决 DRV8323的问题、您能否提供 IDRIVE 设置和 GLA、GHA、SHx 和 SHx 的捕获信息?

    您可以重新发送原理图吗? 它非常小, 我无法 阅读它。

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、  

    目前、我们将更改布局、以便我们可以添加电机驱动器的改进版。

    这是原理图、希望您现在可以阅读。

    e2e.ti.com/.../Schaltplan_5F00_Motortreiber.pdf

    尊敬的 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您重新发送原理图、我现在可以阅读它。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    约书亚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Joshua、  

    你检查了我的原理图,你看到了一些失败为什么 motordriver 将永久中断?

    这里也是损坏的电机驱动器的照片(在情况下拍摄),也许这也会有帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是损坏的驱动器的照片(我再试一次)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    从原理图中看、我没有看到任何问题。

    您能否告诉我您正在使用的 MOSFET 的器件型号(我在原理图中没有看到它们)和您正在使用的 IDRIVE 设置?

    谢谢!

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jushua:  

    与我们使用的 FET 相同:总和70060E

    以下是请求的参数:

    带有...

    GATE capacität = 13、2nC

    上升时间= 100…300ns

    下降时间= 50…150ns

     

    计算以下值:

    I_DRIVEP 值从44mA 改为132mA

    I_DRIVEN 的值从88mA 改为264mA

     

    IDRIVE 置值

    P-LS      120mA

    P-HS     120mA

    N-LS     240mA

    N-HS    240mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oliver:

    感谢您提供有关芯片损坏的详细信息和图片。

    您能否 在启动电机时发送 GHx、SHx、GLx 和 SLx 波形的捕获图?

    谢谢!

    约书亚