请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8300 大家好、
我的客户正在使用 DRV8300、他们不想如下图所示在 GS 之间添加电阻器(删除了 R45和 R35)。 我们是否具有内部并联电阻器?如果我们不添加该电阻器、它是否会导致一些问题?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Zoey:
请忽略我之前的回复、我忘记考虑 器件关闭或引脚断开的情况。
DRV8300在栅极和源极之间没有任何内部电阻器。 如果不添加外部栅源电阻器、在器件关断或引脚断开的情况下、FET 可能会处于不确定状态、因为 FET 没有放电路径。
通常、我们具有自举架构的器件也具有涓流电荷泵、但 DRV8300缺少涓流电荷泵。 如果没有涓流电荷泵、则无法补偿无源下拉电阻器的泄漏损耗。
此致、
约书亚