This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8300:GS 电阻

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217525/drv8300-gs-resistor

器件型号:DRV8300

大家好、

我的客户正在使用 DRV8300、他们不想如下图所示在 GS 之间添加电阻器(删除了 R45和 R35)。 我们是否具有内部并联电阻器?如果我们不添加该电阻器、它是否会导致一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    我 已联系系统、告知此问题、我最迟将在星期三之前与您联系并提供回复。

    到目前为止、我可以说我们不建议填充 R35。  

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    是否意味着我们不建议添加 R35? 但为什么 EVM 板上有 R35?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    请忽略我之前的回复、我忘记考虑 器件关闭或引脚断开的情况。

    DRV8300在栅极和源极之间没有任何内部电阻器。 如果不添加外部栅源电阻器、在器件关断或引脚断开的情况下、FET 可能会处于不确定状态、因为 FET 没有放电路径。

    通常、我们具有自举架构的器件也具有涓流电荷泵、但 DRV8300缺少涓流电荷泵。 如果没有涓流电荷泵、则无法补偿无源下拉电阻器的泄漏损耗。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的解释。

    我的客户是否可以将电阻器替换为电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zoey:

    客户可以用电容器替换电阻器、这应该不是问题。

    此致、

    约书亚