This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8462EVM:对于8462寄存器中的电流值和 EVM GUI 中的满量程电流设置存在一些困惑

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8462EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1217760/drv8462evm-some-confusion-about-amperage-values-in-8462-registers-and-full-scale-current-setting-in-evm-gui

器件型号:DRV8462EVM

大家好

8462的数据表将大多数电流设置显示为0-255之间的值。  这是某个值 X 的比例、但我不确定 X 是什么。   是相对于满量程电流还是其他任何值?

关于满量程电流、在 EVM GUI 中可以进行此设置、它是绝对值而不是相对值。  但我在数据表中看不到任何相应的寄存器。  在更改此值之前和之后从 EVM GUI 捕获寄存器显示寄存器值没有变化。

您能帮助我了解一下这里发生了什么吗?

此外、GUI 未显示控制寄存器14。

提前感谢

-e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edward:

    是的、这些值相对于满量程电流。 请参阅数据表的以下代码片段。 在下一版本的 GUI 中、我们会将这些公式包含在这些小工具的帮助提示文本上。   

    EVM GUI 中的满量程电流设置定义了器件的 VREF 输入。 设定的满量程电流所需的 VREF 电压由 EVM 中使用的 MSP430 MCU 中的12位 DAC 计算并输出。 可以使用以下公式计算该值: IFS (A)= VREF (V)/kV (V/A)。 我们会在下一版本中将此信息包含在该小组件的帮助文本中。 此设置不会像您观察到的那样更改任何寄存器。 您可以在接头 J6上测量 VREF 电压。 当满量程电流小工具值更改时、此选项会发生变化。

    您是使用生产样品器件返修了 DRV8462EVM 还是获得了替换 DRV8462EVM。 如果是替代 EVM、则会携带标有"PDRV..."的预生产器件 与相比、生产器件会标记为"DRV..." "。 如果您使用的是量产器件、请使用 GUI 版本1.0.1、否则请使用 GUI 版本1.0.0。 使用 GUI 版本1.0.1时、您将看到一个弹出窗口、通知有关固件更新的信息。 您应该使用"File > Program Device"菜单执行固件更新。  在两个版本的 GUI 中、CTRL14寄存器会因为其地址而显示在末尾。

    下面的代码片段来自 GUI v1.0.1的"Help"菜单。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Murugavel。

    很抱歉需要一些手提。 我是一个嵌入式软件开发人员、在操作方面可能过于专业。

    相关公式。

    IFS (A)= 3.3V x TRQ_DAC/kV (V/A)

    也许正是 kV 让我失望了。

    列为0.66标称值、即 IFS (A)= 3.3V * 256 / 0.66。  = 1280。  我一定是误解这一点。

    您能给我一个 2A IFS 的真实示例吗?

    再次感谢。

    -e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edwards:

    不用担心、我很乐意提供帮助。  这是伟大的,你不怕冒险进入 EE 土地!   公式中的 TRQ_DAC 是指关联表中的值、该值是当前标量的百分比值。 "kV"是将 VREF 转换为 IFS 的标称电压至电流比例因子。 对于100% TRQ_DAC、VREF = 3.3V 将转换为3.3/0.66 = 5A IFS。 因此、对于2A、即5A 的66.67%、TRQ_DAC 设置为170或0xAA。 我希望这对您有所帮助。

    此致、Murugavel    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宾果。  这是我所缺少的一个谜题。  我现在明白了。  再次感谢您的帮助!