大家好
8462的数据表将大多数电流设置显示为0-255之间的值。 这是某个值 X 的比例、但我不确定 X 是什么。 是相对于满量程电流还是其他任何值?
关于满量程电流、在 EVM GUI 中可以进行此设置、它是绝对值而不是相对值。 但我在数据表中看不到任何相应的寄存器。 在更改此值之前和之后从 EVM GUI 捕获寄存器显示寄存器值没有变化。
您能帮助我了解一下这里发生了什么吗?
此外、GUI 未显示控制寄存器14。
提前感谢
-e.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好
8462的数据表将大多数电流设置显示为0-255之间的值。 这是某个值 X 的比例、但我不确定 X 是什么。 是相对于满量程电流还是其他任何值?
关于满量程电流、在 EVM GUI 中可以进行此设置、它是绝对值而不是相对值。 但我在数据表中看不到任何相应的寄存器。 在更改此值之前和之后从 EVM GUI 捕获寄存器显示寄存器值没有变化。
您能帮助我了解一下这里发生了什么吗?
此外、GUI 未显示控制寄存器14。
提前感谢
-e.
尊敬的 Edward:
是的、这些值相对于满量程电流。 请参阅数据表的以下代码片段。 在下一版本的 GUI 中、我们会将这些公式包含在这些小工具的帮助提示文本上。

EVM GUI 中的满量程电流设置定义了器件的 VREF 输入。 设定的满量程电流所需的 VREF 电压由 EVM 中使用的 MSP430 MCU 中的12位 DAC 计算并输出。 可以使用以下公式计算该值: IFS (A)= VREF (V)/kV (V/A)。 我们会在下一版本中将此信息包含在该小组件的帮助文本中。 此设置不会像您观察到的那样更改任何寄存器。 您可以在接头 J6上测量 VREF 电压。 当满量程电流小工具值更改时、此选项会发生变化。
您是使用生产样品器件返修了 DRV8462EVM 还是获得了替换 DRV8462EVM。 如果是替代 EVM、则会携带标有"PDRV..."的预生产器件 与相比、生产器件会标记为"DRV..." "。 如果您使用的是量产器件、请使用 GUI 版本1.0.1、否则请使用 GUI 版本1.0.0。 使用 GUI 版本1.0.1时、您将看到一个弹出窗口、通知有关固件更新的信息。 您应该使用"File > Program Device"菜单执行固件更新。 在两个版本的 GUI 中、CTRL14寄存器会因为其地址而显示在末尾。

下面的代码片段来自 GUI v1.0.1的"Help"菜单。

此致、Murugavel
谢谢 Murugavel。
很抱歉需要一些手提。 我是一个嵌入式软件开发人员、在操作方面可能过于专业。
相关公式。
IFS (A)= 3.3V x TRQ_DAC/kV (V/A)
也许正是 kV 让我失望了。
列为0.66标称值、即 IFS (A)= 3.3V * 256 / 0.66。 = 1280。 我一定是误解这一点。
您能给我一个 2A IFS 的真实示例吗?
再次感谢。
-e.
尊敬的 Edwards:
不用担心、我很乐意提供帮助。 这是伟大的,你不怕冒险进入 EE 土地! 公式中的 TRQ_DAC 是指关联表中的值、该值是当前标量的百分比值。 "kV"是将 VREF 转换为 IFS 的标称电压至电流比例因子。 对于100% TRQ_DAC、VREF = 3.3V 将转换为3.3/0.66 = 5A IFS。 因此、对于2A、即5A 的66.67%、TRQ_DAC 设置为170或0xAA。 我希望这对您有所帮助。
此致、Murugavel