主题中讨论的其他器件: MCT8329A
团队、您好!
代表我的客户发布:
我的 BLDC 电机的连续工作功率是35V*3.8A = 133W。
问题-
1. MCF8316A 能否驱动133W 连续功率?
2.能否在 MCP8316A 的裸片上添加散热器以获得更好的散热效果?
3. MCP8316A 的持续工作功率是多少?
此致、
Renan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Renan:
持续运行功率能力因应用和 PCB 而异、但如果对热性能进行适当管理、我们看到客户以大约80W 的功率最大允许此器件运行。
对于更高功率的应用(例如133W)、我们建议使用 MCT8329A (外部 FET)、它可以支持更高的持续工作功率。
为获得最佳热性能、请参考数据表的布局指南部分以及 散热注意事项部分以获得最佳性能。 请参阅以下内容:


此致!
罗伯特
您好、Robert:
感谢您的答复。
对于功率较高的应用(如133W),我们推荐使用可支持较高持续运行功率的 MCT8329A (外部 FET)。
目前 MCT8329A 处于缺货状态、我们是否有针对目前库存中的此应用(用于133W 36V 连续功率运行)的其他建议?
此致、
Renan
尊敬的 Renan:
您在寻找什么样的数量? TI.com 上有以下库存: https://www.ti.com/product/MCT8329A#order-quality
分销商网站(如 Mouser 或 DigiKey)上可以提供较大的数量(但仍然小于5ku)。 如果客户需要的更多、请向我发送电子邮件。
如果客户需要评估模块、请访问此链接获取开始使用 EVM 所需的材料: https://www.ti.com/tool/MCT8329EVM
请告诉我还需要什么评估!
此致!
罗伯特