This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:申请查询

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1222189/mcf8316a-application-inquiry

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

团队、您好!

代表我的客户发布:

我的 BLDC 电机的连续工作功率是35V*3.8A = 133W。  

问题-  

1. MCF8316A 能否驱动133W 连续功率?

2.能否在 MCP8316A 的裸片上添加散热器以获得更好的散热效果?

3. MCP8316A 的持续工作功率是多少?

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    感谢您在电机驱动 E2E 论坛上提出问题。  

    我的目标是在本周结束前提供一个有关这一点的答案!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:  

    持续运行功率能力因应用和 PCB 而异、但如果对热性能进行适当管理、我们看到客户以大约80W 的功率最大允许此器件运行。  

    对于更高功率的应用(例如133W)、我们建议使用 MCT8329A (外部 FET)、它可以支持更高的持续工作功率。

    为获得最佳热性能、请参考数据表的布局指南部分以及 散热注意事项部分以获得最佳性能。 请参阅以下内容:

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert:

    感谢您的答复。

    对于功率较高的应用(如133W),我们推荐使用可支持较高持续运行功率的 MCT8329A (外部 FET)。

    目前 MCT8329A 处于缺货状态、我们是否有针对目前库存中的此应用(用于133W 36V 连续功率运行)的其他建议?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    您在寻找什么样的数量? TI.com 上有以下库存: https://www.ti.com/product/MCT8329A#order-quality

    分销商网站(如 Mouser 或 DigiKey)上可以提供较大的数量(但仍然小于5ku)。 如果客户需要的更多、请向我发送电子邮件。

    如果客户需要评估模块、请访问此链接获取开始使用 EVM 所需的材料: https://www.ti.com/tool/MCT8329EVM

    请告诉我还需要什么评估!

    此致!

    罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Renan:

    如果没有其他问题、您可以帮助将此主题标记为已解决吗?

    我现在将关闭该主题、但如果您对此主题还有其他问题、可以随时再次打开该主题。

     

    此致!

    罗伯特