主题中讨论的其他器件:MCT8329EVM、 MSP430FR2355
大家好、
客户想知道 MCT8329的 GUI 软件是否只能与官方 MCT8329EVM 开发板配合使用? 如果定制电路板希望使用 GUI 软件、可以实现吗? 主机芯片也使用 MSP430。
谢谢。
此致、
樱桃
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户想知道 MCT8329的 GUI 软件是否只能与官方 MCT8329EVM 开发板配合使用? 如果定制电路板希望使用 GUI 软件、可以实现吗? 主机芯片也使用 MSP430。
谢谢。
此致、
樱桃
尊敬的 Robert:
感谢您的支持。
他们可以使用跳线将 EVM 板连接到器件。 您只需将两个 I2C 引脚和 GND 从 MSP430 (EVM)连接到其定制 PCB。
这意味着他们仍然需要 EVM 开发板的 MCU、对吗?
现在我来详细说明一下、因为客户 最终没有 EVM 板、而是购买了样片来快速调试8329。
谢谢。此致、
樱桃
您好、Cherry:
客户可以在其客户电路板上使用 MSP430、但他们需要将 EVM 上的固件编程到其 MSP 中。 他们可以在 EVM 工具页面上找到此固件项目: https://www.ti.com/tool/MCT8329EVM
这假设与我们 EVM 或一些替代的 USB 转 UART 转换器上的 USB FTDI 设置相同。
有关如何实现这一点的更多说明、请查看 EVM 用户指南。
此致!
罗伯特
尊敬的 Robert:
它们使用2355 Launchpad 进行调试。 使用跳线连接到定制8329驱动器板。
已下载 EVM 固件 MCx83xxEVM_MSP430FR2355_GUI_Firmware、但在编译和下载时、它将提示"工程内的多启动配置"、包括8317、8316和8323、但8329除外。
在 EVM 用户指南的第7.1节中:"将 dol MCT8329EVM_MSP430FR2355_Firmware_GUI.zip 解压到计算机上的某个位置。"
文件名不匹配、在选择所有3个文件后、将不会连接 GUI。
谢谢。此致、
樱桃